结果:找到"EDA 工艺边 V割",相关内容974条
- 建议嘉立创帮拼板增加工艺边选择
- 强烈建议嘉立创增加工艺边选择的选项.嘉立创PCB帮拼板目前只支持对称加工艺边和不加工艺边,但实际需求,有时只需要简单的在某一边加工艺边,这时就需要第三方拼版,客户加了很多的选项和描述,JLC的工程师工作量也加大了很多,还要反复和客户沟通确认,还可能会因误解客户意图出错.大大的降低了效率,浪费了时间,增加了双方的工作量,客户体验也很不好.建议解决方案如下:在JLC帮拼板中增加上,下,左,右工艺边选择,可以选择0-4个工艺边,后期如果有需求,要做复杂一些,也可以选择工艺边的宽度,还有是否在中间加工艺边,就样应该就能解决大部分的问题了.客户下单更灵活简单,JLC的工程师就更清楚客户的需求.作为嘉立...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼版工艺边可选 发帖人:FRANKLIU 发帖时间:2024-04-28 09:47:00
- 【知识科普】不看不知道,原来钣金加工工艺这么丰富!
- 这几年随着中国的工业化迅猛发展,钣金加工技术也被带动发展起来,其所加工出来的工件,也充斥着我们的周围,为我们的生活提供着便利。我在知乎看到一个关于“什么是汽车钣金”的提问,其中一个最有趣通俗的高赞回答是:机修是内科,钣金是骨骼,喷漆是皮肤科。当然钣金不止是当骨骼的用途,但足以深刻形象地说明了钣金的重要性,因此钣金的加工工艺尤为重要。钣金加工是嘉立创CNC主要的业务之一,本文将介绍常见钣金加工工艺流程:01下料激光切割机或冲床根据编程文件加工材料,工件经过LASER切割或数控冲床冲裁,激光切割可以进行各种形状切割,但冲床在批量加工中占有优势。02折弯根据折弯图的标注尺寸,利用折弯机将工件折弯成...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 钣金工艺 钣金 加工工艺 激光切割 折弯 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 15:19:00
- 关于V割工程变更的请求
- 最近一个客户要求把原产品两个一组使用。叫我们调整PCBV割线。请问有没有简单的方法直接修改JCL转换的工程文件,删除一条V割搞定?
- 所属专栏: PCB打样 标签: V割 原工程文件 发帖人:老申 发帖时间:2022-03-17 10:40:00
- PCB尺寸较大不适合多行多列拼版,如何单板V割,方便SMT?
- 由于PCB较大,无法拼版成多行多列,所以只能单板上SMT请问大佬,我在边框层画了5mm宽的工艺边,箭头所指的直线能否V割,如何标记才能让嘉立创PCB加工人员看出,我这里需要V割?
- 所属专栏: PCB打样 标签: EDA 工艺边 V割 发帖人:LIC1809415 发帖时间:2021-07-28 10:09:00
- 请问,PCB过大,不适合拼版成多行多列,但是需要工艺边,LCEDA里怎么画
- PCB过大,只能做成,1行1列,LCEDA不支持,请问如何做?提前感谢解答。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 工艺边 单板 EDA 发帖人:LIC1809415 发帖时间:2021-07-28 09:17:00
- 小批量限量接单
- 小批量、双面贴要求(都是最小数据),可能接V割贴片。1.数量75-500大片;2.出货尺寸最小70x70MM;可以70X70mm以上3.板边平行并有5MM的夹板(无器件)区域,(也可以加5MM宽的工艺边);4.有3-4个不对称MARK点,并不在距离板边3.35mm的区域内。(最好选嘉立创帮拼板)如有需求请加QQ:3001254983。熊工
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 小批量 V割 发帖人:熊大 发帖时间:2021-07-15 10:28:00
- 希望拼板的时候,工艺边可以同时选择“上下左右”四边都加工艺边
- (1)希望拼板的时候,工艺边可以同时选择“上下左右”四边都加工艺边,实际生产目前有这种需求。尤其横竖多行多列拼板的时候,如果连接处都是V-CUT,过回流焊有可能导致板子变形塌陷的情况。四周都有工艺边可以解决这个问题。(还有就是这个拼板自动生成的“边框”,无法复制编辑,所以手动添加另外两边的工艺边有点不方便;如果手动拼板的话,又不支持中间有“内电层”的板子)(2)另外希望工艺边有倒角的处理,直角工艺边有可能导致大量贴装的时候,卡板的情况。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 拼板 工艺边 自动拼板 发帖人:goldenlava 发帖时间:2020-11-12 11:44:00
- 无法更改工艺边设置?
- 无法更改工艺边设置?拼版工艺边由5mm改成4mm,应用后,测量尺寸,结果还是5mm,无法修改???
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 工艺边 发帖人:LIU118 发帖时间:2019-06-26 16:03:00
- 关于V割的高清图给大家,普及一下V割相关的知识
- 先看高清放大图:看图说话:1)看完V割图后,你就知道为什么一直强调板子内的线及焊盘离V割线(也就是外形线)要保持0.4MM)2)V割边有槽孔,特别要注意注意,拼版最好不用V割拼版:这个图用夸张的手法,来表达内槽孔离V割线的关系,内槽的内边离V割线很近,这就导致后面分板不受边,一用力分开内槽就断的情况!投诉的案例:3)V割因为设备的关系,尽可能不要小于7CM以上大约关于V割的几个重点,希望对你的设计有帮助,生产其实是设计出来的,把握好以上几点,基本上V割不会出现品质问题
- 所属专栏: PCB打样 标签: V割 发帖人:limeng 发帖时间:2018-06-08 12:16:00
- 求教拼版后如何增加工艺边
- 之前一直都是发给PCB外加工厂拼版后再传回拼版资料,再发给钢网厂制作钢网。重点是生产前要把资料先走资料受控,钢网都没传回整天给文控催,主要存在时间差。现在想把拼版都自己控制,了解了两天基本掌握拼版但有些仍不会和存在疑问,现请教前辈们:(PCB是用allegro绘制的,导出gerber在CAM350进行拼版)1、在CAM350拼好板后,增加工艺边如何操作?现只用CAM350的“addline”命令绘制工艺边,这样操作是否正确?2、工艺边上如何增加MARK点和过孔点?CAM350使用画圆命令画mark点,画不了实心圆;过孔不知如何画,是不是空心圆?3、拼版后,坐标原点放在工艺边上还是放在PCB原...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工艺边 拼版 发帖人:mypear 发帖时间:2017-12-14 18:41:00
返回